请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605LEVM-MD “Thread: DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件
示波器测试的额定电压的RMS值与我设置的值不相等。
寄存器设置如下:
额定 电压 0x16 0x36 (1.4V)
超速 电压 0x17 0x48 (1.6V)
DRV2605LEVM-MD在RTP模式下, 在 RC滤波之后,额定电压的RMS值仅为0.8Vrms。