您好,
我在两台不同的计算机上尝试过很多次;两台都是Win7 64位,但GUI不能运行;当我仔细检查执行文件时,没有任何反应。 在运行GUI之前,是否需要安装任何程序?
谢谢你
此致,
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在两台不同的计算机上尝试过很多次;两台都是Win7 64位,但GUI不能运行;当我仔细检查执行文件时,没有任何反应。 在运行GUI之前,是否需要安装任何程序?
谢谢你
此致,
Kevin
您好Kevin,
您是否遵循DRV8701用户指南? www.ti.com/.../slvuag3.pdf
章节2.1 说明了下载文件后的位置。
这应该可以解决您的问题。 请告诉我,在完成此操作后,您是否会遇到其他问题。 谢谢你。
您好Kevin,
我已从PC上卸载GUI编写器并重新安装。 请忽略之前的帖子并按照以下步骤操作。
1) 从 此处下载GUI编辑器运行时(CCS 6.2 v.0)
我已经完成了此操作,是的,它需要一些时间才能完成,但它已正确安装。
2)将1.0 文件夹复制到webapps文件夹(根据用户指南)
3)运行DRV8701EVM)GUIv1.0文件(以管理员身份运行)
这应该是可行的。 谢谢你。