This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8791评估GUI软件赢得#39;未运行

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583464/drv8701-drv8791-evaluation-gui-software-won-t-run

部件号:DRV8701

您好,  

我在两台不同的计算机上尝试过很多次;两台都是Win7 64位,但GUI不能运行;当我仔细检查执行文件时,没有任何反应。  在运行GUI之前,是否需要安装任何程序?

谢谢你

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    您是否遵循DRV8701用户指南?  www.ti.com/.../slvuag3.pdf

    章节2.1 说明了下载文件后的位置。

    这应该可以解决您的问题。 请告诉我,在完成此操作后,您是否会遇到其他问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的提示,但我在按照用户手册中的说明进行操作时遇到了两种情况。

    1.第一台计算机- 6.1 1已安装。  我下载了GUI Composer v 6.1 .1,但它已停止响应数小时。  我尝试重新安装,但结果相同;安装总是在同一位置停止。

    2.第二台计算机-未安装CCS。  DRV8701EVM软件始终显示Loading Application (正在加载应用程序)并停止

    你知道还缺少什么吗?  

    谢谢你

    此致,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    是否可以尝试更新版本的CCS? 7.1 是最新版本,您是 从这里下载的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    我已从PC上卸载GUI编写器并重新安装。 请忽略之前的帖子并按照以下步骤操作。

    1) 从 此处下载GUI编辑器运行时(CCS 6.2 v.0)

    我已经完成了此操作,是的,它需要一些时间才能完成,但它已正确安装。

    2)将1.0 文件夹复制到webapps文件夹(根据用户指南)

    3)运行DRV8701EVM)GUIv1.0文件(以管理员身份运行)

    这应该是可行的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    通过CCSv7和GUI编辑器v.6.2 0,DRV8701EVM软件可以正常运行。  这是否意味着我们必须 安装CCSv6或CCSv7才能使DRV8701EVM软件正常运行?  我认为从链接下载的GUI Composer 是独立的。  

    谢谢你

    此致,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    GUI Composer Runtime是独立的yes。 我错误地给了你CCS链接,我很抱歉。 它可能是下载版本(6.2 v.0)。 我很高兴它现在能为您正常工作。 谢谢