请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605 主题中讨论的其他部件: DRV2667,, DRV2625,DRV2624,DRV2604,DRV2604L
你好
我的客户对DRV2605和DRV2667非常感兴趣。
请您回答这些问题吗?
1. 当客户使用“波形库效应列表1-123”之外的驱动器DRV2605时,这是否违反了TI的Immerion许可证,对吗?
这意味 着波形库效应列表1-123仅与Immersion在驾驶 DRV2605时签订合同。
2.当客户在其应用程序中开发时,他们是否会另外准备用户界面许可证,对吗?
3.您是否有计划在 DRV2667上使用Immersion获取许可证?
此致,
崎