This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:Haptices DRV2605许可范围

Guru**** 2372560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2667, DRV2605L, DRV2625, DRV2624, DRV2604, DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581666/drv2605-haptices-drv2605-licence-coverage

部件号:DRV2605
主题中讨论的其他部件: DRV2667,, DRV2625,DRV2624,DRV2604,DRV2604L

你好  

我的客户对DRV2605和DRV2667非常感兴趣。

请您回答这些问题吗?

1. 当客户使用“波形库效应列表1-123”之外的驱动器DRV2605时,这是否违反了TI的Immerion许可证,对吗?

   这意味 着波形库效应列表1-123仅与Immersion在驾驶 DRV2605时签订合同。

2.当客户在其应用程序中开发时,他们是否会另外准备用户界面许可证,对吗?

  

3.您是否有计划在 DRV2667上使用Immersion获取许可证?

 

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saki,

    当您使用DRV2605/DRV2605L/DRV2625设备2605设备时2625时,ROM波形库(或库)的Immersion许可证将以设备的价格支付。 您无需为沉浸式商品支付额外费用。 我们提供IC,以及用户如何与设备进行交互,具体由客户决定。
    当您使用DRV2604/DRV2604L/DRV2624设备2604设备时2624时,不包含沉浸式许可证,波形可以存储在RAM中。
    DRV2667具有RAM内存,因此不包括任何波形库。 我们不计划在此设备中添加Immersion许可的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saki,

    有关许可证信息,请参阅DRV2605数据表的11.1 部分。  我们没有DRV2667的计划。

    -Morgan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Kelly-San和Morgan-San。

    此致,