请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8871 您好,
关于DRV8871上的IN1/2 (逻辑输入),我的客户询问了一个问题。
(问题)
・IN1/2中的上升时间和下降时间如何?
我理解,一般来说,CMOS逻辑(Vcc5V)的最大上升时间和下降时间大约为20ns/V
是否与上述值相同?
它们使用非常慢的上升时间和下降时间(20us~)信号作为IN1/2,并且在此设备输出上面临异常振荡。
此致,
Tao2199