This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:IN1/2 (逻辑输入)的最大上升时间和下降时间

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582820/drv8871-the-maximum-rise-time-and-fall-time-of-in1-2-logic-input

部件号:DRV8871

您好,

 

关于DRV8871上的IN1/2 (逻辑输入),我的客户询问了一个问题。

(问题)

・IN1/2中的上升时间和下降时间如何?

我理解,一般来说,CMOS逻辑(Vcc5V)的最大上升时间和下降时间大约为20ns/V

是否与上述值相同?

它们使用非常慢的上升时间和下降时间(20us~)信号作为IN1/2,并且在此设备输出上面临异常振荡。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    我们期望输入由MCU控制,MCU的输出范围为20ns/V。

    观察到哪种类型的异常振荡? 这可能是因为当输入介于0.5V和1.5V之间时,噪音导致输入在逻辑低电平和逻辑高电平之间切换。