请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8880 主题中讨论的其他部件: DRV8711
您好,
我想将DRV8880的AutoTune功能与5 A电流(RMS)的步进电机配合使用。 由于内部驱动器的最大电流限制为2 A,是否可以将外部MOSFET驱动器与DRV8880配合使用,以获得更高的步进电机电流?
也可以像DRV8711一样将微步进设置为1/256而不是1/16吗?
根据我的理解,DRV8711没有DRV8880中提供的AutoTune功能。 如何获得5 A步进电机驱动器的AutoTune和256微步功能?
请提供建议。
此致。