This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:5 A步进电机的自动调节功能

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582397/drv8880-autotune-feature-for-5-a-stepper-motor

部件号:DRV8880
主题中讨论的其他部件: DRV8711

您好,

我想将DRV8880的AutoTune功能与5 A电流(RMS)的步进电机配合使用。 由于内部驱动器的最大电流限制为2 A,是否可以将外部MOSFET驱动器与DRV8880配合使用,以获得更高的步进电机电流?

也可以像DRV8711一样将微步进设置为1/256而不是1/16吗?

根据我的理解,DRV8711没有DRV8880中提供的AutoTune功能。 如何获得5 A步进电机驱动器的AutoTune和256微步功能?

请提供建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rushikesh,

    DRV8711与您设定的目标最接近,但没有AutoTune功能。

    DRV8711可控制外部MOSFET,并可设置为1/256微步进。 DRV8711可根据每个应用程序进行调整。 有适用于此设备的调谐指南。

    DRV8880不能控制外部MOSFET,也不能设置为1/256微步进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的及时回复。

    在安装过程中手动调谐后,我是否需要重新调谐步进电机以考虑电机的老化(以及系统在一段时间内的其他变化),或者是否需要(老化和时间因素) 在避免电动机的共振效应方面不会有很大的区别?