This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:根据电机尺寸调整参考电压

Guru**** 2375010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581864/drv8701-vref-adjustment-based-on-motor-size

部件号:DRV8701

您好,

我的产品将DRV8701E用于多种不同的应用和不同的电动机额定值。  我有一个0.005 欧姆的固定感应电阻器,我计算出的最大Ichop为50 A  

 

Ichop =(Vref-voff)/(AV x Rsense)假设我想要最大50A,5V微控制器,AV为20,voff约10mV,我发现Rsense是0.005 Ω(@ 5瓦)。

 

我有3个不同的电机,我使用的是@ 31 V (桥接整流交流)的此设计,带有软件可调Vref。

 

  1. 24 V,4.8 A 约115瓦马达
  2. 24V,6.7 A约160瓦马达
  3. 24V,24.5 A约588瓦马达

 

因此我假设我可以使用参考电压来限制电动机的最大电流,并防止损坏MOSFET。

我制作了一个表格和图表,其中包含了所有不同的软件电压值,这些数值都包含在这些数据中。

如果我使用588W电动机@ 31V,则我的最大电流应为18.9A。  这将给出1.91 的参考电压和96/255的PWM设置。  此电机运行正常,并按其应有的方式略有增加。  当设置为正确的参考电压时,115瓦电动机运行正常。

 

问题是我正在使用的160瓦马达的参考电压应为0.54 V。 这使我的PWM设置为26/255。  电机位于螺杆驱动减速器中,但无法运行,仅限此Vref值。  即使像大型马达一样,将Vref设置为96/255,它仍然无法运行。  如果我将它设置在15/255 ~ 3伏左右,我就可以让它运行!

 

所以我收集到的是,Vref似乎不是一个平均电流切断值,而只是一个瞬时值,这是正确的吗?  这让我担心588 W电机在负载下也会产生电流(但如果使用正确的参考电压设置,电流将会消耗10A)

您希望我提供的任何其他信息。

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!

    "因此,我收集到的是,Vref似乎不是平均电流切断值,而只是瞬时值,这是正确的吗? "

    这是正确的。 当电流达到设定的值时,输入电流调节。 这可能存在例外情况,即在消隐时间注入的电流比调节期间移除的电流多。

    您使用的是DRV8701E还是DRV8701P? 您能否确认在此期间输入是静态的? 您是否检查过VREF电压与PWM设置匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    这对于锁定的电动机情况很有意义。 我想我可能需要将Vref提高到与EN相比。

    感谢您的回复。 我正在使用DRV8701E。 以上电子表格中的测量是直接从我的板上进行的测量。 我在尝试运行时检查了它们,它们保持不变。

    输入是静态的,这意味着什么? 我确实有一个用于启用引脚的上升PWM,但即使设置为高,我也无法正确驱动电机。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!

    "输入是静态的",我指的是将EN引脚设置为逻辑高电平,而不需要斜坡。

    您能否使用电流探头检查电流? 您是否通过FET获得请求的电流? 如果您没有电流探头,您可以测量感应电阻器上的电压。 由于电压过低,因此更难解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有电流探头,但似乎是通过FET获得请求的电流。  我没有意识到这是一个如此高的当前需求。

    图1. 它位于588瓦马达上,运行时平均耗电8安培。 40 mV平均值与此一致,因此没有问题。  启动时电机没有问题,因此这是在运行几秒钟之后。

    图2.  这是160瓦马达尝试以相同的缩放比例移动。  很明显,存在问题,很难开始。

    图3. 如果我使用自动按钮锁定以显示最详细的信息,我最后会这样做。  在600 mV时,很明显,电流消耗极高≈  120安培,如果我将我的示波器的分辨率提高到更接近≈ 900mV (180 A),则会更高。  

    这显然是我的问题!  但是我不知道如何解决这个问题,除了增加Vref,我担心这会损坏FET。

    如果我将参考电压设置得更高,则会得到6.2 mV的平均电压,大约为1A (这由我的电源设备确认)。 编辑:这是它在几秒钟后运行并稳定下来的时候。

    感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!

    请同时提供输出电压。 显示的最后一幅图像似乎正在调节电流。 每25到30美元就有一个重复事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    输出电压似乎与预期的一样。  所以我知道Vref正在切断它,但为什么瞬时电流会这么高?  我知道如果你看一下MOSFET从0伏到30伏所需的时间,就会有一小段极高的电流,但我不确定这会影响电机的原因,而不是影响其尺寸超过三倍的电机的原因!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!

    电容器是否可能放置在电动机绕组上? 这会导致当前调节出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚拆解了我的电机,发现有一个PCB,它包含一个RLC电路,它连接到电刷上。  这似乎是某种类型的EMI抑制。  我想我需要想出一些办法来解决这个问题。  

    除了不同的电机之外,还有什么其他建议?  

    谢谢!