请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8816 您好,TI论坛:
我的应用程序已将上拉电阻(47kOhm)连接到输出
禁用时,我测量:
V电源= 35V -> V输出= 14V
V-supply= 15V -> V输出= 12V
使用万用表测量直流电流:
V输出<-> GND - 700µA (即上拉@35V)
V输出<-> V电源- 45mA?? 为什么??
!! 在睡眠模式下获得150mA电流
请解释一下
我可以确定,禁用模式下的V输出绝对不会低于12伏吗??
请帮助。]