This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8816:禁用的DRV8816不是'Z'在输出!

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580725/drv8816-disabled-drv8816-is-not-z-at-output

部件号:DRV8816

您好,TI论坛:

我的应用程序已将上拉电阻(47kOhm)连接到输出

禁用时,我测量:

V电源= 35V -> V输出= 14V

V-supply= 15V -> V输出= 12V

使用万用表测量直流电流:

V输出<-> GND - 700µA (即上拉@35V)

V输出<-> V电源- 45mA?? 为什么??

!! 在睡眠模式下获得150mA电流

请解释一下

我可以确定,禁用模式下的V输出绝对不会低于12伏吗??

请帮助。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:

    您能否澄清:

    V输出<-> V电源- 45mA?? 为什么??

    !! 在睡眠模式下获得150mA电流

    您是否在上述两种情况下将直流电流表从V电源直接连接到输出?

    请确认睡眠模式为VM = 35V,nSLEEP =逻辑低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    a.)是的,在两种情况下,我直接在V电源和输出之间连接直流万用表
    b.)睡眠模式意味着nSleep =逻辑低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:

    设备输出为高Z,但设备内部的某些路径可以在睡眠模式下导电。 这些路径旨在保护高侧FET。

    您能否提供有关您的申请的更多详细信息?
    如何连接输出? 图4中使用的是哪三种连接?
    如果您使用的是连接到VBB的负载,是否可以切换到连接到GND的负载?
    您是否正在使用VPROPI功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    忘记睡眠模式。 因为我在激活模式下发现了问题,所以我只检查了在休眠模式下发生了什么!
    我的应用程序具有:
    a.) 16个DRV8816器件,32路输出,带上拉电阻(47kOhm),在必要时通常切换至VBB (一次一个)
    b.) 16个DRV8816设备,32个输出,持续切换至GND
    外部工作是一个串联(二极管,线圈,开关)的矩阵。
    如果开关打开,我希望在以下情况下获得'HIGH (高)'(高)信号。) ,当'Z'状态和上拉功能工作时
    c.) 当VBB为15...35V时,我得到的是介于12...15V之间的电压,为什么??
    即使没有任何外部设备,我也能获得这种结果,只要使用拉拔47kOhm
    d.) 最重要的问题:???? 我能确定OUTn的电压永远不会!! 低于12伏????
    图4:与最右侧图片一样连接上拉菜单
    是的,我可以将负载切换至GND
    PIN 15 VPROPI在我的应用程序中打开。

    附注
    我的应用程序运行良好。
    我必须回答我在c)和d)下的问题。 !!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:

    c.) 当VBB为15...35V时,我得到的是介于12...15V之间的电压,为什么??
    即使没有任何外部设备,我也能获得这种结果,只要使用拉拔47kOhm

    内部路径在大约12伏时激活,以保护高侧FET。

    d.) 最重要的问题:???? 我能确定OUTn的电压永远不会!! 低于12伏????
    图4:与最右侧图片一样连接上拉菜单
    是的,我可以将负载切换至GND
    PIN 15 VPROPI在我的应用程序中打开。

    当输出被禁用时,将其视为12伏接地齐条。 随着温度变化,温度可能会稍低或稍高。 当电流为47kOhm时(电流大于15V),输出为Hi-Z时,OUTn处的电压应高于11V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    这很有帮助。
    我的内部参考电压是5V,因此11V也足够高。
    我可以将这些设备用于我的应用程序
    谢谢你