大家好
您是否介意询问DRV1.0983万?
<问题1>
在I2C速度控制上,最大速度为51Hz。
-MotorSpeed1 = 0x01;
-MotorSpeed2 = 0xFF;
-速度= 512 (0x01FF)/ 10 = 51 Hz
-SpeedCtrl1:0xFF,SpeedCtrl2:0xX1
如果在模拟输入和PWM之间进行速度控制, “最大速度命令”的值是否相同51Hz?
。
如果我们的客户想要使用RPM=4500和pole =4, 我们猜 这是不可能的,是吗?
此致,
松本博塔