This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:模拟输入和PWM之间的速度控制

Guru**** 2373440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582009/drv10983-speed-control-between-analog-input-and-pwm

部件号:DRV1.0983万

大家好

您是否介意询问DRV1.0983万?

<问题1>
在I2C速度控制上,最大速度为51Hz。
-MotorSpeed1 = 0x01;
-MotorSpeed2 = 0xFF;
-速度= 512 (0x01FF)/ 10 = 51 Hz
-SpeedCtrl1:0xFF,SpeedCtrl2:0xX1
 如果在模拟输入和PWM之间进行速度控制, “最大速度命令”的值是否相同51Hz?


如果我们的客户想要使用RPM=4500和pole =4, 我们猜 这是不可能的,是吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,


    问题1:511对应100%输入占空比。 当速度指令为511时,马达能以最高速度运转。 511只是输入占空比的数字表示。

    问题2:客户应该能够使用DRV1.0983万以4500 RPM的转速旋转电机,我没有发现任何问题。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krushal San

    非常感谢您的及时回复!

    关于问题2,我们要确认一点。

    我们估计速度(rpm)的公式 如下:
    转速(rpm)=电机转速(Hz)×120/极

    电机转速(Hz)是最大速度= 512 (0x01FF)/ 10 = 51 Hz,因此如果我们选择4极电动机,最大速度(rpm)将为1530rpm。

    我们的认可是否不正确?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    电机转速(0x11和0x12)和速度控制(0x00)之间没有关联

    电机速度是输出寄存器,它指示电机的实际速度。 它是16位寄存器,最大值是6.5535万。

    511是速度输入,它对应100%占空比,请参阅数据表中的9.3 Tm3电机转速控制。

    此致,
    Krushal