主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万
亲爱的,不管你是谁!
从显示选项卡中,我可以监控电机速度常数。
在空载条件下运行时,在可能的速度范围内,常数几乎是恒定的。
施加一种载荷,如风扇轮,产生随速度增加的载荷。
从noload增加轴载荷将降低速度,但现在速度常数也会发生显著变化。
应用中应使用什么速度常数?
全负荷和全速时的常数或其它因素?
在SLOU395C上,我找不到任何有关此问题的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的,不管你是谁!
从显示选项卡中,我可以监控电机速度常数。
在空载条件下运行时,在可能的速度范围内,常数几乎是恒定的。
施加一种载荷,如风扇轮,产生随速度增加的载荷。
从noload增加轴载荷将降低速度,但现在速度常数也会发生显著变化。
应用中应使用什么速度常数?
全负荷和全速时的常数或其它因素?
在SLOU395C上,我找不到任何有关此问题的建议。
我可以在 负载下运行电机,这样可以使用经验性常数 来旋转具有负载的电机。
似乎电机供应商提供的反电动势常量与驱动电机所需的常量不同。
为了不进行 耗时的经验研究来找出同一电动机类型的不同批次的最佳设置,我想了解如何在您的程序中计算电动机常数以及如何测量。
您能否提供此信息?
然后,我还可以向汽车供应商了解他们衡量这一点的方法。
由于这种常数对于 我能否开始很重要,我认为了解如何在电机规格和驱动器规格之间进行转换是很好的。
闭环调节中是否也涉及电机常数?
如果是,它在什么方面很重要?(加速,加速,减加速,负载变化)。
启动电机时 ,我首先得到一个不断增加的正弦电流,一段时间后,它就会达到
Open to Closed Loop Threshold (打开至闭环阈值),然后继续保持该水平,直到闭环开始。 闭环时,电流明显下降。
从SLOU395C我了解到,所示的开环行为曲线不会显示到已加载案例的交叉。
在固定负载下,目标是否应该是开环 和闭环条件之间的交叉条件几乎相等?