This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:电机速度常数

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580068/drv10983evm-motor-velocity-constant

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

亲爱的,不管你是谁!

从显示选项卡中,我可以监控电机速度常数。

在空载条件下运行时,在可能的速度范围内,常数几乎是恒定的。

施加一种载荷,如风扇轮,产生随速度增加的载荷。

从noload增加轴载荷将降低速度,但现在速度常数也会发生显著变化。

应用中应使用什么速度常数?

全负荷和全速时的常数或其它因素?

在SLOU395C上,我找不到任何有关此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    您是否发现马达在带负荷运转时有任何问题? 只要能够支撑负载和旋转电机,就可以使用相同的速度常数。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 负载下运行电机,这样可以使用经验性常数 来旋转具有负载的电机。

    似乎电机供应商提供的反电动势常量与驱动电机所需的常量不同。

    为了不进行 耗时的经验研究来找出同一电动机类型的不同批次的最佳设置,我想了解如何在您的程序中计算电动机常数以及如何测量。

    您能否提供此信息?

    然后,我还可以向汽车供应商了解他们衡量这一点的方法。

    由于这种常数对于 我能否开始很重要,我认为了解如何在电机规格和驱动器规格之间进行转换是很好的。

    闭环调节中是否也涉及电机常数?

    如果是,它在什么方面很重要?(加速,加速,减加速,负载变化)。

    启动电机时 ,我首先得到一个不断增加的正弦电流,一段时间后,它就会达到

    Open to Closed Loop Threshold (打开至闭环阈值),然后继续保持该水平,直到闭环开始。 闭环时,电流明显下降。

    从SLOU395C我了解到,所示的开环行为曲线不会显示到已加载案例的交叉。

    在固定负载下,目标是否应该是开环 和闭环条件之间的交叉条件几乎相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题有什么新闻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    很抱歉回复延迟。

    关于BEMF常量计算的注释:
    DRV1.0983万内置了BEMF观察器,并在内部对BEMF进行了估计。 它通过集成估计的BEMF来计算BEMF常量。
    根据我的经验,电机数据表并不总是那么直接,准确,您可以在手动旋转电机的同时在工作台上测量它。

    BEMF常量用于闭环中,用于异常KT锁定,并使用公式ulimit =(Acceleration_Current_Limit)*电机电阻+速度*电动机kt根据电流限制计算电压限值

    有关开环驱动器的注释:

    通常对于基于BEMF的无传感器解决方案,电动机在开环中被盲目驱动,即换向基于开环参数,无需BEMF观察员提供任何反馈。 而在闭环中,它是根据计算的BEMF驱动的。 电流会有差异,因为开环中的换向效率低,因为相电流和BEMF不在相位(驱动角度未优化)。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Krushal!
    感谢您的回复。
    在DRV1.0983万 EVM GUI中的电机参数相位到相位KT部分。
    我的理解是,这一数字应该来自电机规格或手动旋转电机。
    然后,根据你的资料,我得出以下结论。 提供的BMF (KT)仅对开环有效。
    是否正确理解?

    在闭环的第一个瞬间。
    观察者的初始BEMF(tt)估计值是否与GUI中给出的相同?
    根据有关闭环的信息,BEMF是一个计算值,而不是常量。

    我的理解是,从我的角度来看,关键参数是确保开环BEMF的准确性,以便它可以启动所有可能的相同电机类型的单个电机。
    这里的问题是你所知道的以及我最近学到的。 电机供应商对BEMF的定义不是很明确。
    这反过来可能导致我们没有启动电机。
    您对如何执行此操作有何建议?
    我是否应该手动旋转100 rds电动机?
    这是不切实际的。
    我应该如何向电机制造商说明这些要求,以便我知道电机将使用DRV1.0983万设备启动?

    此致安德斯