This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701操作超出规格电压

Guru**** 2371540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581471/drv8701-drv8701-operation-out-of-spec-voltage

部件号:DRV8701

您好,

我很好奇用这个芯片来运行一个90V直流电动机,尽管它的最大电压是47V。  我是否能够将芯片的接地电压设置为大约70-80VDC并运行电机(假设VM为@ 110VDC)?  我假设如果我这样做,Rsense (和其他功能)将不能正常工作,这是正确的假设吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mathew:

    我们期待调查并尽快回复您。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathew,
    您的假设是正确的,除了检测之外,您还必须能够为逻辑输入提供70V-73.3V电压,并且FET能够处理70V电压,因为低侧门可能会看到这种情况并受到损坏,仅举几例。 因此,不建议在此情况下使用DRV8701。 您需要此应用程序的哪种类型? 也许我们可以找到更适合您应用的设备。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我想尝试将此电压应用到90V直流电动机,因为它们是最容易获得的1/2到1 hp电动机。

    作为附注,我的DRV8701配有24V电动机,但如果您不介意我提问,我有几个问题。 如果您想让我开始另一个线程,我可以!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    是的,请注意,此主题的标题可能会误导新内容。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否知道通过H形电桥驱动90VDC电动机的任何替代方法或可能的方法? 或者您认为继电器会更有效。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    垫,
    我会将继电器用作最后手段,因为它们不是很可靠。 相反,我会研究200V功率MOSFET或IGBT及其各自的驱动器(IPM)。 谢谢你。