亲爱的,不管你是谁!
我有一个应用程序现在可以很好地与一个DRV595配合使用,但会涉及到一些风险,即达到最大电流(环境将不会有问题,因此我假设我可以比4A稍高一点)。
它的全部内容是微调Peltier操作,以及在 项目的稍后阶段不能理解其效果。 这在很大程度上取决于系统集成。
我想确保我有备份计划。
在任何应用手册中均未描述主从模式。
是否可以通过并联两个DRV595的输出来增加主/从配置的电流容量?
如果 不建议使用此方法,您建议使用哪种解决方案?
TI E2E后置驱动高功率TEC模块(64V/6A)"是否为替代产品?
与DRV595相比,除了当前功能外,该方法有哪些缺点?