This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:使用ISO5851 IC的条件。

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580925/iso5851-conditions-for-using-iso5851-ic

部件号:ISO5851

我正在尝试将ISO5851栅极驱动器与IGBT (4500V/1200A)1200)栅极驱动器的图腾柱电压源配合使用。

数据表并未告诉我们使用IC的任何限制。   额定电压,额定电流等

我不知道是否可以将IC用于4500V/1200A IGBT1200 IGBT栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    建议不要使用ISO5851驱动4500V IGBT,因为工作电压高达1.5kV有效值。

    谨致问候,