请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305- Q1 1-他们发现DRV8305- Q1驱动器不稳定,驱动器中似乎有低频堆栈。 请您帮助检查是否是由干扰引起的。
2-在死机时间中,CH2高侧驱动器波形异常,建议客户调整死机时间以获得一些改进,似乎放大死机时间可以获得更好的性能, 但有负电压,您能不能给出您的意见,说明死机时间为什么会使驱动器有异常波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1-他们发现DRV8305- Q1驱动器不稳定,驱动器中似乎有低频堆栈。 请您帮助检查是否是由干扰引起的。
2-在死机时间中,CH2高侧驱动器波形异常,建议客户调整死机时间以获得一些改进,似乎放大死机时间可以获得更好的性能, 但有负电压,您能不能给出您的意见,说明死机时间为什么会使驱动器有异常波形?