This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:驱动器波形异常

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580536/drv8305-q1-driver-has-abnormal-waveform

部件号:DRV8305- Q1

1-他们发现DRV8305- Q1驱动器不稳定,驱动器中似乎有低频堆栈。 请您帮助检查是否是由干扰引起的。

2-在死机时间中,CH2高侧驱动器波形异常,建议客户调整死机时间以获得一些改进,似乎放大死机时间可以获得更好的性能, 但有负电压,您能不能给出您的意见,说明死机时间为什么会使驱动器有异常波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haiwan,

    您能否提供有关范围捕获的更多信息? 每个范围捕获中的通道1,2,3和4是什么?
    每对输出FET是否具有相同的操作?
    如果只是一对,那么一对与另两对有什么不同?

    1 --"请检查是否是由干扰引起的"是什么意思? 什么类型的干扰?

    2-是否可以同时提供SPI设置和DRV8305- Q1到FET的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dears:

    感谢   您的回复。

    图6.5667万, CH2 是  低 侧 驱动器

    图76,86,98, CH1 是  高 侧 驱动器, CH2 是  低 侧 驱动器

    1-      我的意思是,图65中的驱动 器似乎       在MOSFET 驱动器中具有低频响波纹堆栈,   

    2-I 附加 示意图 , 请 帮助 检查  是否   有问题。  谢谢。