This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:增益为40V/v时,电流分流安培的体重是多少

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580331/drv8302-what-is-the-bw-for-the-current-shunt-amps-when-the-gain-is-40v-v

部件号:DRV8302

您好,支持团队

客户询问增益设置为40V/v时分流放大器上的体重是多少

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Jeff,

    让我们来看看这里:

    您是指DRV8302的内部电流分流还是EVM的外部分流?

    如果它是EVM,它是该电路板吗?

    http://www.ti.com/tool/drv8302-hc-c2-kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector,您好

    DRV8302中的内部放大器

    谢谢
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Jeff,
     
    我们发现,SR = 10 V/us时,我们可以大约为10MHz。

    此外,如果我们查看数据表的第14页,我们可以计算电流并联放大器的输出,并注意反馈路径中没有电容器。

    www.ti.com/.../drv8302.pdf