主题中讨论的其他部件:Mando
您好,安全电机驱动团队,
我对DRV3220上的升压转换器诊断功能有一些疑问。 请检查并返回您的答案。
-
当电流超过第一个阈值时,如何使用RBOOD_SHUt检查升压转换器OC故障状况? 客户设置了带有Rbood_shunt的0.45A,并想知道如何检测升压OC故障情况。 您是否认为无法使用Rboope_shunt检测到升压OC?
客户担心即使发生故障情况(Boost OC),在升压OC期间也无法检测到。
-
如果客户不使用第一个阈值(不使用Rbood_shunt),当她仅使用第二个阈值作为内部电流限制时,是否会出现任何副作用?
-
升压转换器超过当前第二个阈值的值似乎固定在0.6A至1A之间。 值的变化是否取决于设备偏差?
-
我为升压转换器OV和OC制作了如下表格。 如果有任何错误或缺失,请更正。
故障条件 |
检测 |
检测可配置性 |
行动 |
|
升压转换器 |
增压输出电压相对于GND过载 |
使用CFG4,2 (DISBSTOER)将升温OV错误报告配置为ERR引脚 |
关闭内部低侧增压FET |
|
过压 |
64 (最小) 67.5 (典型) 70 V (最大) |
|
||
升压转换器 |
第一个小时 |
0.15V/Rboost_sun.(0.15V/Rboost |
否 |
关闭内部低侧增压FET |
过电流 |
|
Mando套件0.45A |
|
|
|
第二个 |
600至1000mA |
否 |
关闭内部低侧增压FET |
|
无法调整的内部电流限制 |
|
谢谢