This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:需要时输出不会关闭

Guru**** 2371540 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/579174/iso5851-outputs-do-not-turn-off-when-needed

部件号:ISO5851

您好,

我正在使用ISO5851驱动一些MOSFET (IXFN180N25T)。  它们被配置为四个半桥。  芯片上的输入似乎被拉了。  我的电路使用数据表中所示的带双极隔离直流电源的示例电路。  是否有人使用此芯片的经验?  我们非常感谢您提供任何建议或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能让去饱和二极管浮动Miller夹紧销并重试吗? VCC2和VEE2的值是什么? 我建议在连接所有四个半桥之前先在一个交换机上试用。 让我们来了解一下情况。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊先生,您好!

    我将Desat直接连接到Out。  VCC2至GND2为+15VDC,VEE2至GND2为-15VDC。

    Miller钳表浮动。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Desat引脚需要连接至MOSFET漏极,以提供短路保护。 否则,Desat引脚需要连接到GND2。 我建议您将Desat连接至GND2,然后连接至MOSFET排污。

    谨致问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊先生,您好!

    是的,Desat已连接到GND2。 我之前写的时候不正确,因为它连接到了外部。

    感谢您的帮助,

    Mike