请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO5851 您好,
我正在使用ISO5851驱动一些MOSFET (IXFN180N25T)。 它们被配置为四个半桥。 芯片上的输入似乎被拉了。 我的电路使用数据表中所示的带双极隔离直流电源的示例电路。 是否有人使用此芯片的经验? 我们非常感谢您提供任何建议或建议。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.