请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO5451-Q1 主题中讨论的其他部件:ISO5451
比较测试在同一台机器上进行,负载相同,差异在于驱动方案,由EXB841 (15kHz)驱动,如果被ISO5451取代,即使开关频率降低至10kHz,散热器温度测试约为80度 (IGBT有助于减少散热器)。 温度达到90度。
我对申请有以下建议
1 ,ISO5451可驱动 IGBT的电流多少,无论晶体管是否膨胀?
2,“2A有源Miller夹具”的应用是否有效?
3. 为什么ISO5451 驱动IGBT 会偏高
ISO5451驱动IGBT,RG,带5.62 欧姆电阻器,这是比 EXB841更长的驱动波 。
My电路与IC TI图43相同