This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451驱动IGBT温度问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578883/iso5451-q1-iso5451-drive-igbt-temperature-problem

部件号:ISO5451-Q1
主题中讨论的其他部件:ISO5451

比较测试在同一台机器上进行,负载相同,差异在于驱动方案,由EXB841 (15kHz)驱动,如果被ISO5451取代,即使开关频率降低至10kHz,散热器温度测试约为80度 (IGBT有助于减少散热器)。 温度达到90度。

 

我对申请有以下建议
1 ,ISO5451可驱动 IGBT的电流多少,无论晶体管是否膨胀?
2,“2A有源Miller夹具”的应用是否有效?

3. 为什么ISO5451 驱动IGBT 会偏高

ISO5451驱动IGBT,RG,带5.62 欧姆电阻器,这是比 EXB841更长的驱动波  。

 My电路与IC TI图43相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    EXB841采用大得多的高金属阻抗封装,并且具有较低的热阻抗。 但是,ISO545x能够在-40至125的温度范围内驱动电流额定值高达120A的IGBT。

    无法理解问题2和3。 请您详细说明一下吗?

    谨致问候,