请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8307 是否有人会考虑查看随附的RevB示意图和此更新的电机驱动器板的编程器?
此版本的问题: 我需要以5000 RPM的速度驱动电机,但驱动器板似乎以2400 RPM的速度达到最大。 我怀疑它已达到电流限制,但不确定。 电机的额定转速为6000转/分(9安培)。 我有一个.028欧姆电流感应电阻器。
e2e.ti.com/.../5078.motor-schematic.pdfe2e.ti.com/.../Motor-Driver-Layout_5F00_all.pdf
Steve