请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700 你好。 我们希望使用回扫模式来管理电容约为100 nF的压电致动器和电压板+-300V (或非聚合物模式下的300V)。 压电应在至少10kHz的频率下工作。 问题是我们应该使用哪种变压器(我指的是变压器主要应使用哪种频率)? 事先谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我们希望使用回扫模式来管理电容约为100 nF的压电致动器和电压板+-300V (或非聚合物模式下的300V)。 压电应在至少10kHz的频率下工作。 问题是我们应该使用哪种变压器(我指的是变压器主要应使用哪种频率)? 事先谢谢。