This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:转换器到回扫模式

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577939/drv2700-transfrmer-to-flyback-mode

部件号:DRV2700

你好。 我们希望使用回扫模式来管理电容约为100 nF的压电致动器和电压板+-300V (或非聚合物模式下的300V)。 压电应在至少10kHz的频率下工作。 问题是我们应该使用哪种变压器(我指的是变压器主要应使用哪种频率)? 事先谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey,

    您的帖子已移至Haptics论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey,

    我们的设备不是设计为在高频率下工作。 如果您查看DRV2700EVM-HV500用户指南中的图13,您将看到300Vp时的最大瞬时电流为~3mA。 要在10kHz下驱动100nF,您需要300mA。