主题中讨论的其他部件: MOTORWARE
F2.8069万M C2000 Launchpad,带DRV8301电机控制器。
当我启动Motorware时,一个窗口打开,其中一个框(没有左侧边栏)的标题为“TI资源浏览器”。 我没有尝试过让屏幕看起来像在教程和视频中看到的一样,这是一个拆分窗口,左窗格中有一个层次结构。
如何从这个硬币中脱下?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复和帮助。 我按照这里的指示操作 , 这 是你管的视频。
另外: 不久前,我启动了Code Composer Studio,其中显示了带有左窗格的资源管理器。 我不知道这是否是朝着正确方向迈出的一步。 我注意到我的LaunchPad F2.8069万M不会显示在CCS硬件列表中。 我不知道如果列出它会获得什么优势。 鉴于未列出,我对CCS中下一步应该是什么感到“完全不了解”。
是否要在CCS中进行编程? Motorware是否使编程更容易? Motorware是否是一款自行运行电机的应用程序? 我无法回答这些非常基本的问题。
再做一点: 我有一个无刷直流电机。 我想使用TI硬件来进行旋转。 我拥有TI器件已有很多个月了,我花了几个小时尝试了解如何使用LaunchPad/DRV8301来操作电机,或者对器件进行编程以便它控制电机。 我没有得到任何东西,我的意思是什么也没有。
如果您可以向我指出可以帮助我入门的文档 或示例代码,您可能会为我们节省大量精力。
也许我最初问了一个正确的问题: 如果我可以让Motorware运行, 我的所有问题是否都可以通过实验室来回答?
非常感谢。 我从 您链接到的网站下载了MotorWare。 它不起作用。 所以我删除了MotorWare,再次下载它,然后重新安装。 啊! 现在看来它是有效的。 至少我可以看到左窗格。
但我的沮丧情绪继续存在。 第一个实验的第一个说明是 “...使用以下菜单选项: 项目->导入现有...” 。 因为我刚刚下载了MotorWare,所以我在MotorWare中查找了该菜单,但它当然不存在。 过了一会儿,我在CCS里看了一下,它就在那里。 但说明并没有告诉我我应该在CCS中查找。
下一步是导入实验室。 我浏览了说明,看到它们正在"导入" (进度栏)。 我没有将它们导入我的工作区。 但现在它们在哪里? 它们在CCS的左窗格中不可见。 它们被导入到哪里?