This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:Motorware无法正常启动

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591457/drv8301-motorware-does-not-start-properly

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

F2.8069万M C2000 Launchpad,带DRV8301电机控制器。

当我启动Motorware时,一个窗口打开,其中一个框(没有左侧边栏)的标题为“TI资源浏览器”。  我没有尝试过让屏幕看起来像在教程和视频中看到的一样,这是一个拆分窗口,左窗格中有一个层次结构。

如何从这个硬币中脱下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我们已联系Motorware专家寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关您的问题的更详细说明? 您正在使用哪些实验室项目或GUI? 如果您遵循instaSPIN实验指南或GUI指南,您遇到的问题是哪一步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和帮助。  我按照这里的指示操作 , 这 是你管的视频

    另外: 不久前,我启动了Code Composer Studio,其中显示了带有左窗格的资源管理器。  我不知道这是否是朝着正确方向迈出的一步。  我注意到我的LaunchPad F2.8069万M不会显示在CCS硬件列表中。  我不知道如果列出它会获得什么优势。  鉴于未列出,我对CCS中下一步应该是什么感到“完全不了解”。

    是否要在CCS中进行编程?  Motorware是否使编程更容易?  Motorware是否是一款自行运行电机的应用程序?   我无法回答这些非常基本的问题。

    再做一点: 我有一个无刷直流电机。  我想使用TI硬件来进行旋转。  我拥有TI器件已有很多个月了,我花了几个小时尝试了解如何使用LaunchPad/DRV8301来操作电机,或者对器件进行编程以便它控制电机。  我没有得到任何东西,我的意思是什么也没有。  

    如果您可以向我指出可以帮助我入门的文档 或示例代码,您可能会为我们节省大量精力。   

    也许我最初问了一个正确的问题: 如果我可以让Motorware运行, 我的所有问题是否都可以通过实验室来回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好从TI网站下载motorWare,并且有许多实验室项目支持F2.8069万M Launchpad + bootxl8301套件,您可以按照实验室指南快速播放和运行电机。 实验指南是instaspin_lab.pdf,位于\motorware_1_01_00_18\docs\labs中。 您可以在\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_inf\boards\bootxldrv8301_RevB\F28x\f2806xF\projects\CCS中2806中找到相应的实验室项目。对于您的工具包,您可以使用CCS或InstaSPIN GUI运行电机。 通常,CCS更容易使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我从 您链接到的网站下载了MotorWare。  它不起作用。  所以我删除了MotorWare,再次下载它,然后重新安装。  啊!  现在看来它是有效的。  至少我可以看到左窗格。

    但我的沮丧情绪继续存在。  第一个实验的第一个说明是 “...使用以下菜单选项: 项目->导入现有...” 。   因为我刚刚下载了MotorWare,所以我在MotorWare中查找了该菜单,但它当然不存在。  过了一会儿,我在CCS里看了一下,它就在那里。  但说明并没有告诉我我应该在CCS中查找。

    下一步是导入实验室。  我浏览了说明,看到它们正在"导入" (进度栏)。 我没有将它们导入我的工作区。  但现在它们在哪里?  它们在CCS的左窗格中不可见。  它们被导入到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目资源管理器!!

    说明中没有说:"要访问实验室,请使用以下菜单选项:查看->项目资源管理器"。 我不得不寻找和用山核桃来找到这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我遇到了同样的问题,设法再次卸载并重新安装了汽车器件,以查看左窗格,如教程中所示。