请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 主题中讨论的其他部件: DRV8301
大家好,
我对上述三相驱动程序有一个新问题。
我使用drv8303的两个支脚来驱动可反转的直流电动机。 在本应用中,当驱动器关闭时,此电机很有可能被强制移动。 下面是我将电机移动到额定速度的一小部分时在示波器上看到的内容。
绿色迹线是HS_A
黄色为GH_A
粉红色为GH_A - HS_A
如您所见 ,负VGH_DIF低于IC的最低绝对额定值。 当然,有时候IC会被这种治疗杀死。
我找不到任何解决方法,因为在我看来,通过高侧MOSFET的主体二极管充电的VBUS电容器导致存在此电压。 这是否意味着我不能在可以将某种再生转换为关闭板的应用程序中使用DRV8303?