This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307要改变方向,电机转速不同?

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590702/drv8307-drv8307-to-change-direction-the-motor-speed-is-different

部件号:DRV8307
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

您好! 大家,我在DRV8307上遇到了一些问题  

根据DRV8307 EVM原理图,我设计了驱动BLDC电机的电路,如下图所示:

我使用msp430g2553输入/输出引脚连接到ENABLE,DIR,制动引脚,

并生成20kHz,负荷25 % PWM至DRV8307 PWM引脚。

启动电机,启用=低,制动=低,

停止电机,启用=高,制动=高,

DIR = 高,电机  顺时针旋转正常,电机速度正常

DIR = 低,电机   逆时针旋转正常,但 电机速度较慢。

我阅读数据表,每次启动电机时,缓慢地将PWM占空比1 % 增加到25 %

但问题还是一样,有人帮我弄清楚吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jossun:

    您能否提供更多详细信息?

    电机转速慢是什么意思? 顺时针方向的速度是多少?逆时针方向的速度是多少?
    这是什么类型的电机?
    当方向改变时,负载是否发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick:

    我的电机速度很慢,这意味着U V W输出频率与不同
    DIR针脚设置为低和高。

    第一个条件:(设置马达方向)
    (启用=高,制动=高)=>(DIR =,)
    =>(启用=低,制动=低,)

    CH1 = U,Reference = V,CH2 = W。相位在下图中:

    第二个条件:(将马达设为另一个方向)
    (启用=高,制动=高)=>(DIR =,)
    =>(启用=低,制动=低,)

    CH1 = U,Reference = V,CH2 = W。相位在下图中:

    设置DIR针脚时,这些U V W相位正时似乎不同。

    DIR的相位正时较低比DIR的相位正时较高。

     当DIR低时,会导致马达变慢。

    电机类型为 Wisdom BLDC 25

    请 帮我弄清楚问题是什么?  谢谢!

    Jossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jossun:

    您能否提供电机的链接?
    当方向改变时,负载是否发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick:

         我n`t我的电机,因为电机是由我的老板很久以前联系过的一家公司定制的。

    要了解这款BLDC电机的规格并不容易。 我只知道电机的一些信息:

    输出:25W,电压:24V直流,电流:2A,RPM:1000,Class:E

    n`t方向改变时,电机负载不会改变。

    电机活动视频链接:

    www.youtube.com/watch

    有人帮我弄清楚吗?  谢谢

    Jossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jossun:

    相位电压波形看起来不合适。  您能否捕获霍尔信号和PWM信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick:

    以下是 霍尔UVW信号和PWM信号的图片。

    Hail UVW DIR高:

    CH1 = Hail U,Reference = Hail V,CH2 = Hail W。相位如下图所示:

    Hail UVW DIR低:

    CH1 = Hail U,Reference = Hail V,CH2 = Hail W。相位如下图所示:

    MSP430G2553至DRV8307的PWM相:

    频率:20K Hz,负载:25 %

    谢谢!

    Jossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从您的相位波形来看,您的控制器同时在两个高侧开关上应用PWM,或者存在重叠。 这就是两相电压重叠的原因。 理想情况下,每个都应相距120度。

    每个PWM的导通应达到120度,并且不应出现任何重叠,如图所示。

    从捕获的PWM波形中,它不清楚,因为它是缩放版本。  

    在同一帧中捕获两个高侧PWM,一个低侧PWM和一个霍尔信号(不要缩放信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在捕获的霍尔信号中存在故障。这些故障是不可预料的。 这可能会导致换向错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jossun:

    正如Prashant所说,故障可能会影响操作。

    大厅里有什么上拉电阻器? 您是否可以降低电阻以消除故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick和 Prashant:

    感谢您的建议,我修复了冰雹传感器相位的故障。

    我在DRV8307上使用单端模式,HU,HV和HW针脚连接至2伏VREG电阻

    在  电阻上添加4.7uF电容,以获得 2V的VREG电阻。 故障已修复。

    我 将拉力高电阻值从4.7KΩ Ω 降至470Ω Ω。 该阶段似乎更快地拉高。  

    如下图所示:

       

    但是电机仍然缓慢地向左转,有人帮助我 找出电路的问题是什么吗?

    感谢您的帮助!

    Jossun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jossun:

    您的电机中似乎存在霍尔错位。 因为理想的情况下,每个霍尔信号在180度时都是高的,在180度时是低的,三个是三个霍尔信号。 所以如果你把这三个都结合起来,你会发现每60度的一个大厅边缘变化。 因此,在一次旋转中,将有6个等距的霍尔边缘,如图所示。

    但在捕获的霍尔信号中,其未对齐(使用示波器验证)。