主题中讨论的其他部件: MSP430G2553
您好! 大家,我在DRV8307上遇到了一些问题
根据DRV8307 EVM原理图,我设计了驱动BLDC电机的电路,如下图所示:
我使用msp430g2553输入/输出引脚连接到ENABLE,DIR,制动引脚,
并生成20kHz,负荷25 % PWM至DRV8307 PWM引脚。
启动电机,启用=低,制动=低,
停止电机,启用=高,制动=高,
DIR = 高,电机 顺时针旋转正常,电机速度正常
DIR = 低,电机 逆时针旋转正常,但 电机速度较慢。
我阅读数据表,每次启动电机时,缓慢地将PWM占空比1 % 增加到25 %
但问题还是一样,有人帮我弄清楚吗? 谢谢