请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8662 您好,Kelly,
对不起,我还有几个问题。 是否可以将多 个DRV8662连接 到一个微控制器而不是多个EVM? 如果可能,您能否给我们一些如何完成的提示? 或者在这种情况下连接是否会变得过于复杂?
另外,我还有一篇有关TI触觉驱动程序的文章的参考图片: https://www.electronicsweekly.com/news/products/sensors-products/haptics-redefine-the-machine-human-interface-2015-06/
是否可以连接多个执行器,如下图所示? 或者开关是否不是由数字源和机械控制?
非常感谢您的帮助! 我真的很感激。
Kate