This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:连接多个触点驱动器或多个压电致动器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589703/drv8662-connecting-multiple-haptic-drivers-or-multiple-piezo-actuators

部件号:DRV8662

您好,Kelly,

对不起,我还有几个问题。 是否可以将多 个DRV8662连接 到一个微控制器而不是多个EVM? 如果可能,您能否给我们一些如何完成的提示? 或者在这种情况下连接是否会变得过于复杂?

另外,我还有一篇有关TI触觉驱动程序的文章的参考图片: https://www.electronicsweekly.com/news/products/sensors-products/haptics-redefine-the-machine-human-interface-2015-06/

是否可以连接多个执行器,如下图所示? 或者开关是否不是由数字源和机械控制?

 

非常感谢您的帮助! 我真的很感激。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    我将对此进行调查,并在接下来的几天内做出回应。 很抱歉回复延迟。
    我相信你可以这样做,但我需要一些时间来回顾一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    太好了,非常感谢您的帮助。 希望很快能收到您的回复!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:
    很抱歉耽误你的时间。 这两种解决方案都是可能的。 您可以将多个DRV8662设备连接到同一个微控制器,然后使用启用引脚打开/关闭DRV8662。 这使得能够同时驱动多个按钮。 挑战将是如何提供输入信号。 它们可以全部连接到相同的输入,或者每个IC都有单独的输入。
    另一个选项是使用与您所附图像相同的驱动器驱动多个执行器。 这可以通过使用高电压,低功率FET开关在执行器之间切换来实现。 我们正在围绕这种电路进行参考设计。 您可以使用MCU打开/关闭FET的门。 使用此设计,您只能一次驱动单个元件,具体取决于压电电容。 我们的设备只能提供~1W的功率。
    我希望这能有所帮助,如果您有任何其他问题,请告诉我。