请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 主题中讨论的其他部件: Tida-0.0901万
大家好,
客户正在使用DRV8305。 当他使用低功率电机时,电路正常。
然后,他更换了一个大功率电机,当他启动电机时,DRV8305设备开始加热。 几分钟后, nFAULT引脚为
始终使用低电平和DRV8305设备加热非常强劲。
然后,客户重新为DRV8305设备通电,nFAULT针脚始终为低电平。 因此,无法使用此DRV8305设备。
当客户更换另一个DRV8305设备时,电路正常,但 DRV8305设备仍会加热非常强大。
PVDD为12V。 DVDD为3.3V。 AVDD为5V。 高功率电机为200W。 MOSFET的参数位于附件中。
问题1:对于客户的问题,您是否知道原因是什么?
问题2:我认为这是电动机的负载电流 太高,所以DRV8305是预测的。 如果DRV8305被投影,且nFAULT引脚始终为低电平,
如何重置?
问题3:对于客户的MOSFET,ID为40A。 这是否意味着电机的每个相位电流应小于40A?
如果 电动机的每相电流高于40A,DRV8305设备是否会被烧毁?
问题4:如何确认DRV8305的最大驱动电流?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)