This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305关于加热问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591010/drv8305-drv8305-about-the-heat-issue

部件号:DRV8305
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0901万

大家好,

客户正在使用DRV8305。 当他使用低功率电机时,电路正常。

然后,他更换了一个大功率电机,当他启动电机时,DRV8305设备开始加热。 几分钟后, nFAULT引脚为

始终使用低电平和DRV8305设备加热非常强劲。

然后,客户重新为DRV8305设备通电,nFAULT针脚始终为低电平。 因此,无法使用此DRV8305设备。

当客户更换另一个DRV8305设备时,电路正常,但 DRV8305设备仍会加热非常强大。

PVDD为12V。 DVDD为3.3V。 AVDD为5V。   高功率电机为200W。  MOSFET的参数位于附件中。  

问题1:对于客户的问题,您是否知道原因是什么?

问题2:我认为这是电动机的负载电流 太高,所以DRV8305是预测的。 如果DRV8305被投影,且nFAULT引脚始终为低电平,

如何重置?

问题3:对于客户的MOSFET,ID为40A。 这是否意味着电机的每个相位电流应小于40A?

如果 电动机的每相电流高于40A,DRV8305设备是否会被烧毁?

问题4:如何确认DRV8305的最大驱动电流?

他的原理图与TIDA-0.0901万相同:  

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    一个可能的原因是设备过电压。
    系统电压是多少?
    当低功率电机运行时,PVDD和SH_X处观察到什么峰值?
    当大功率电机运行时,PVDD和SH_X处观察到什么峰值?

    您能否提供PVDD信号和SH_X信号的范围捕获?
    您能否提供示意图和布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    谢谢,我将与客户确认。 他的原理图与TIDA-0.0901万相同。