This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:EN_BUCK浮动时不打开

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591161/drv8301-does-not-turn-on-when-en_buck-floating

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TPS5.416万

团队成员,您好!

我支持使用 DRV8301的应用 程序,当EN_BUCK保持浮动时,除非有外部上拉,否则设备不会通电,数据表建议"浮动以启用"。

1. 在禁止使用EN_BUCK浮动且需要上拉的情况下,是否有任何条件?
2. 什么是EN_BU革/引脚55上的绝对最大电压? (注:我看到VLOGIC的最大电压为7 V,但EN_BUCK未在下面列出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    如果EN_BUCK保持浮动且PVDD2高于3.5V,则降压调节器应通电。

    EN_BUCK引脚仅在浮动时启用降压调节器。

    设备的哪个部分未通电;降压,驱动器或两者都未通电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    降压故障的多个装置具有5.8 V的输出(即使电阻分压器设置为3.3 V)。 en_Buck当前连接到其中一个PVDD导轨,在工作条件下,该导轨可看到最高32 V的电压。

    1. 是否已对EN_BUCK的绝对最大额定值进行了表征并提供了这些额定值?
    2. 即使分压器的反馈为5.8 V,EOS是否是降压输出为3.3 V的合理原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    EN_BUCK销应保持浮动。 针脚57是否连接到GND? 常见的问题是GND (引脚57)-- PowerPAD未连接。 没有此连接,设备将无法工作。

    DRV8301包含TPS5.416万降压转换器。 此器件的TPS5.416万数据表指出,EN_Buck引脚上的绝对最大电压为5V。

    DRV8301数据表中目前没有此绝对额定值,但如果引脚未连接,则不会违反此额定值。