请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: TPS5.416万
团队成员,您好!
我支持使用 DRV8301的应用 程序,当EN_BUCK保持浮动时,除非有外部上拉,否则设备不会通电,数据表建议"浮动以启用"。
1. 在禁止使用EN_BUCK浮动且需要上拉的情况下,是否有任何条件?
2. 什么是EN_BU革/引脚55上的绝对最大电压? (注:我看到VLOGIC的最大电压为7 V,但EN_BUCK未在下面列出)。