你好,Rick-san,
感谢您的支持。
我有两个问题。
--------
[Q1]
表3中列出了“V3P3 is disabled in Sleep mode”(在睡眠模式下禁用V3P3)。 功能模式摘要"。
但是,我知道“V3P3电脑控制器在睡眠模式下仍可运行”,因此在睡眠模式下启用了V3P3。
我的理解是否正确?
--------
[Q2]
如果问题1的答案是“是”,我知道如果将12V电压应用到VM引脚上,V3P3输出电压为3.3V。
我的理解是否正确?
--------
此致,
Kanemaru