This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:CS (VPROPI)针脚上的电压(0V)不正确

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591109/drv8801-incorrect-0v-voltage-on-cs-vpropi-pin

部件号:DRV8801

您好,

我无法解决为什么CS (VPROPI)引脚几乎为0V (3-4mV),而在引脚感应时,我的电流大约为15mA。 我认为,CS引脚应大约为5倍15mA = 75mA,但事实并非如此。 制动器/MODE1过低,我用电压表测量,并且我已清除程序中的该位。 您能帮我解决这个问题吗?  

我已将CS引脚连接到处理器的ADC输入,并且我正在接收0。 你知道吗,麻烦在哪里?

我非常感谢您的每一个反应! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过数小时的测试和搜索后,我找到了答案,程序中的ADC端口被设置为输出,因此输入阻抗过低,并且其上的电压几乎与GND相连。 我刚刚删除了线路,将端口设置为输出,电压正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Branislav,

    感谢您跟进您的调查结果。