请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8801 您好,
我无法解决为什么CS (VPROPI)引脚几乎为0V (3-4mV),而在引脚感应时,我的电流大约为15mA。 我认为,CS引脚应大约为5倍15mA = 75mA,但事实并非如此。 制动器/MODE1过低,我用电压表测量,并且我已清除程序中的该位。 您能帮我解决这个问题吗?
我已将CS引脚连接到处理器的ADC输入,并且我正在接收0。 你知道吗,麻烦在哪里?
我非常感谢您的每一个反应! 谢谢你。