This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:电磁阀未打开/未通电

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590189/drv110evm-solenoid-not-open-energized

部件号:DRV110EVM

我的设置为:JP1,JP2,JP3 关闭,JP4到JP9打开。

电位计 R4,R5,R6 完全逆时针, R3 完全顺时针。

12 VDC电源连接到P1-1和P1-3

电磁线圈连接到P1-2和P1-4

我验证了电磁阀在 直接向其提供12伏电压时是否通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我吗。 TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    电位计选择的电流可能太小,无法为电磁阀通电。 请将电磁阀的数据表发送给我吗? 如果您没有该信息,能否向我发送电磁阀电阻?

    或者,您可以使用数据表中的公式选择电阻以设置电位计。

    有时,当我不确定要使用的电流时,我会打开和关闭电源,同时缓慢转动峰值电位计,直到我听到电磁阀发出咔嗒声。 然后,我对保持电位计执行相同的操作,直到我看到电磁阀在通电时保持被拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用两个不同的电磁阀,一个使用3.5 欧姆,另一个使用18欧姆。 当我直接向其馈电12伏时,两者都工作/单击。
    我的连接有问题吗? 12V+连接到P1-1,12V-连接到P1-3。 我需要Vin或Vlimit连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    我认为您的连接没有任何问题。 但是 ,由于您使用的是12 V,您可以尝试将JP6和JP8接头短路,以将12 V电源直接连接到VIN。

    问题可能是EVM未针对您所需的电流进行配置。 磁力取决于电流。 如果电流不足,磁力将太弱,无法克服弹簧力。 电位计和感应电阻器需要根据您所需的电流进行设置。

    根据我的计算,要操作电磁阀,您可能需要减小感应电阻器的尺寸。 对于18欧姆电磁阀,您可能需要使用0.33 欧姆电阻器。 3.5 欧姆电磁阀可能需要0.1 欧姆电阻器。

    公式位于数据表中,但下面是指向Excel计算器的链接,可帮助您确定值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该链接不起作用,请尝试以下操作:

    e2e.ti.com/.../DRV1xx-Parameter-Selector.zip