请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110EVM 我的设置为:JP1,JP2,JP3 关闭,JP4到JP9打开。
电位计 R4,R5,R6 完全逆时针, R3 完全顺时针。
12 VDC电源连接到P1-1和P1-3
电磁线圈连接到P1-2和P1-4
我验证了电磁阀在 直接向其提供12伏电压时是否通电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的设置为:JP1,JP2,JP3 关闭,JP4到JP9打开。
电位计 R4,R5,R6 完全逆时针, R3 完全顺时针。
12 VDC电源连接到P1-1和P1-3
电磁线圈连接到P1-2和P1-4
我验证了电磁阀在 直接向其提供12伏电压时是否通电。
托尼
我认为您的连接没有任何问题。 但是 ,由于您使用的是12 V,您可以尝试将JP6和JP8接头短路,以将12 V电源直接连接到VIN。
问题可能是EVM未针对您所需的电流进行配置。 磁力取决于电流。 如果电流不足,磁力将太弱,无法克服弹簧力。 电位计和感应电阻器需要根据您所需的电流进行设置。
根据我的计算,要操作电磁阀,您可能需要减小感应电阻器的尺寸。 对于18欧姆电磁阀,您可能需要使用0.33 欧姆电阻器。 3.5 欧姆电磁阀可能需要0.1 欧姆电阻器。
公式位于数据表中,但下面是指向Excel计算器的链接,可帮助您确定值:
如果该链接不起作用,请尝试以下操作: