This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:关于如何使用DRV8703-Q1 EVM检查保护功能(标记生成)

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590232/drv8703-q1evm-about-how-to-check-the-protection-function-flag-generation-using-drv8703-q1-evm

部件号:DRV8703-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8703-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用程序中使用DRV8703-Q1。
它们使用DRV8703-Q1EVM在检测到故障时检查是否出现标志。
请告诉我如何在不破坏EVM板的情况下生成故障。

1)充电泵欠压(CPUV)锁定
  此标志是否通过对VCP引脚和PVDD引脚之间连接的电容器端子短路而产生?
  如果有其他好的方法,请告诉我。

2)过流保护(OCP)将VDS控制寄存器的VDS设置值设置为000b = 0.06 V
  高速旋转电机是否可以产生OCP标志? 如果有其他好的方法,请告诉我。

3)门驱动器故障(GDF)
  GDF标志是否是通过将GN1引脚(TP6)短路到GND而产生的?
  此设备是否以这种方式销毁?
  如果有其他好的方法,请告诉我。

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-san,您好!

    我们将很快进行调查并回复您。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我期待着听到你的意见。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-san,您好!

     

    1)充电泵欠压(CPUV)锁定。

    对于CPUV测试,请断开连接到VCP的1uF电容器,然后使用源表 为VCP引脚提供单独的电压(例如,VM+4V)。 然后慢慢改变VCP电压,您应在V_VM+1.5V左右触发CPUV故障报告。 请注意,源仪表应该能够吸收电流。

     

    2)过流保护(OCP)将VDS控制寄存器的VDS设置值设置为000b = 0.06 V

    设置VDS值后。  请执行 以下操作:

    -从 GL2到 FET门的0欧姆电阻器。

    -将1k欧姆电阻从门放置到GND

    -将 电阻器从VM放置到SH2引脚,以便SH2 引脚上的电压差比VDS值设置高。

     

    3)门驱动器故障(GDF)。

    对于GDF故障,请 将GL2针脚连接至GND。 GDF应该标记。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您对如何生成标志的详细说明。
    我明白答复的内容。
    我会将此信息告知客户。

    此致,
    Hiroaki Masumoto