主题中讨论的其他部件:DRV8703-Q1,
尊敬的支持团队:
我们的客户将在其应用程序中使用DRV8703-Q1。
它们使用DRV8703-Q1EVM在检测到故障时检查是否出现标志。
请告诉我如何在不破坏EVM板的情况下生成故障。
1)充电泵欠压(CPUV)锁定
此标志是否通过对VCP引脚和PVDD引脚之间连接的电容器端子短路而产生?
如果有其他好的方法,请告诉我。
2)过流保护(OCP)将VDS控制寄存器的VDS设置值设置为000b = 0.06 V
高速旋转电机是否可以产生OCP标志? 如果有其他好的方法,请告诉我。
3)门驱动器故障(GDF)
GDF标志是否是通过将GN1引脚(TP6)短路到GND而产生的?
此设备是否以这种方式销毁?
如果有其他好的方法,请告诉我。
此致,
Hiroaki Masumoto