This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8825:加热问题

Guru**** 2370470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, MSP430G2553, DRV8825EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589315/ccs-drv8825-heating-issue

部件号:DRV8825
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在使用具有MSP430G2553微控制器的DRV8825步进驱动器控制器,根据DRV8825数据表建议,我设计了我的电路。 在步进电机运行条件下,驱动器IC加热器达到45度以上,您能帮我解决这个问题吗?

我正在运行32微步进逻辑,Isen电阻器为0.18 欧姆,VREF为1.85V。

提前感谢

Yuvi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuva:

    当功率通过FET消耗时,器件将会发热。 问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    如何散热,是否可以用散热器来散热?因为我的工业机械的一部分总产品,这里的室温在正常条件下超过50度。 我正在将此设备用于步进电机应用,并且电机正在连续运行一个。

    此致
    YUvaraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuva:

    散热垫用于直接连接到PCB并去除设备中的热量。

    请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/thermal

    http://www.ti.com/lit/sluu483

    请以DRV8825EVM为例,了解如何将散热垫连接到PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清