请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 主题中讨论的其他部件: MSP430G2553,
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我正在使用具有MSP430G2553微控制器的DRV8825步进驱动器控制器,根据DRV8825数据表建议,我设计了我的电路。 在步进电机运行条件下,驱动器IC加热器达到45度以上,您能帮我解决这个问题吗?
我正在运行32微步进逻辑,Isen电阻器为0.18 欧姆,VREF为1.85V。
提前感谢
Yuvi